This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BATOVP 中的 BATDRV 行为

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682760/bq25700a-batdrv-behavior-in-batovp

器件型号:BQ25700A

大家好、充电器支持团队

当电池组中的电量监测计检测到完全充电状态时、我的客户将 REG0x15:MaxChargeVoltage 从8800mV 更改为8400mV。

当然、REG0x14:ChargeCurrent 更改为0mA。

根据 BQ25700A 的数据表、当检测到 BATOVP 时、电池组通过 SRP 引脚和 SRN 引脚以20mA 的电流放电。

未说明其他操作。

我的客户说 、当系统电流流入 BATOVP 时、BATDRV 似乎会振荡。

您是否听说过这样的现象?

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、如果 VBAT 为8400mV、ChargeVoltage 寄存器值为8800mV、我们不应看到 BATOVP。
    当输入源可用时、BATFET 以理想二极管模式运行。 如果负载瞬态使 VSYS 低于 VBAT、则可能会使 BATDRV 导通。 请检查 VSYS 和 VBAT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我与 使用 BQ25700A/10 EVM 的客户重复了相同的 BATDRV 异常振荡。

    下面是波形。

    复制时的条件如下:

    • 充电电压=8000mV
    • 充电电流=0mA
    • 电池电压=8.8V 至7.5V 步长=10mV、由双极电源供电
    • 系统电流= 3A 至0A、频率= 3kHz、占空比= 20%、转换速率= 2.5A/usec、按电子负载分类

                                  

    在这种情况下、您也可以使用 EVM 进行复制。

    • CELL_BATPRESZ 配置=2节:JP2=SHORT,JP3/JP4=OPEN
    • VBAT=8800mV
    • VIN=20V/3.0A
    • 在 POR 上、ChargeVoltage=默认值(8400mV)
    • 在 POR 上、ChargeCurrent =默认值(0mA)

    如果您看不到 BATDRV 的异常振荡、请将 VBAT 电压更改为上限。

    我们客户使用的电池组充电电压为8800mV。

    当电池组充满电后取下并插入适配器时、会出现异常振荡。

    如果适配器通过集线站连接到 PC 系统、则 PD 控制器会检测 到由于异常振荡而导致的过流、并且电源开关会关闭。

    因此、PC 系统将闪烁显示监视器。

    对于使用高充电电压的电池组、可能会对所有客户造成相同的问题。

    请使用 EVM 确认此现象、并解释发生异常振荡的原因。

    此致、

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于正常应用、充电电压寄存器值应高于电池电压。
    在这里、电池电压可能高于 VSYS 调节电压。 BATFET 具有理想的二极管运行:如果 VBAT>VSYS 即使电压很小、也会打开 BATFET。 10mV/阶跃的间隔时序是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我很抱歉这么晚才作出答复。
    首先、间隔时间为15ms。 但异常振荡不受间隔时间的影响。

    其应用的充电电压也高于电池电压。
    但是、当电池组中的电量监测计 IC 设置为 F=1时、EC 会将 REG0x15 (ChargeVoltage)设置为0mV。
    因此、充电电压设置为8400mv。 观察到异常振荡。
    基本上、我认为这是系统问题。 我建议 EC 在检测到 FullCharge 时不要将 REG0x15设置为0mV 或8400mV。
    也许、这个问题将通过更改 EC 来解决。

    谢谢、
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio、

    感谢您的详细解释。 我同意"这是系统问题。 我建议 EC 在检测到 FullCharge 时不要将 REG0x15设置为0mV 或8400mV。"