This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:交错模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702593/lm5122-q1-interleaved-mode

器件型号:LM5122-Q1

 您好!

对于一个设计、交错模式很有趣、特别是对于更高的功率。

是否需要通过单独的 IC (LM5122-Q1)驱动每个相位?

多相模式(多于两相)是否只能与额外的硬件(外部时钟)一起使用?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家正在出差、他回来后将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    有关此帖子的任何新闻?

    谢谢 Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看数据表第8.1.3节:交错升压配置中的说明。 您可以在此处找到答案。