This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:当我在电池几乎充满电的情况下测试电路板时、状态出现问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684688/bq24610-when-i-tested-the-board-with-batterys-nearlly-fullly-charged-the-state-has-something-wrong

器件型号:BQ24610


我使用具有自己保护电路的4S 商用电池进行了测试。 当电池电量低时、可正常充电、指示灯 LED 的状态正确。 但是、当电池具有大功率(电池在充满电时测量的电压大约为16.7V)时、连接到电路板的 STAT 灯的状态是错误的。在电池以1.3A 电流(设置1.5A、 出于某种原因、仅为1.3A)、无需很长时间即可关闭 STAT1。 一段时间后、它能够充电并重复。 有时频率更快。 我不知道为什么。

我仍在测试另一个电池、现在处于恒定电流充电阶段、我可以观察到电压上升(虽然不是很大)、电流在大约1.3A 时保持不变。


请帮助我分析上述问题的可能原因、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一个电路板、似乎我已经烧坏了 IC。在我用一个新电路板替换后、我发现当我将它连接到直流电源、STAT1闪存时、我无法说出发生了什么。
    如果您知道、请告诉我。谢谢。
    我的英语很差,我希望我能清楚地提出我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何连接电池? 您的问题可能是由从电池到 IC 反馈引脚的线路阻抗引起的。 假设导线和铜线迹的阻抗为100m Ω、则1.3A*100m Ω 为130mV。 如果您的电池电压为16.7V、IC 将无法感应到16.7V 但16.7+0.13的实际电池电压、即16.83V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我已经确认了我们购买的电池有自己的 contol 电路的原因,这与 bq24610的设置是冲突的。但是,仍然有一个问题。当充电过程进入恒定电压阶段时,电流通常会下降,当充电过程结束时,STAT2不能改变它 状态:我已经确认了电路连接、没有任何问题。我们使用了一个无电路的新3s 电池、并更改了反馈电阻器以获得12.6V 输出电压。
    可以帮我解决这个问题吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也可能是充电器和终端上的电池内部控制之间的冲突。 当充电器和电池内部控制中的终止功能都启用时、两个环路将发生冲突、并且无法通过充电器正确检测到终止。 因此、您不会看到 STAT2状态变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、只需在您之前的帖子上确认。 您是否意味着当您认为充电已完成时、STAT1关闭、但 STAT2保持关闭? 如果是、则 IC 处于故障状态。
    请参阅数据表表表表2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的不知道我的测试板发生了什么。充电器可以正常工作、现在状态是正确的。我只是发现一个问题、我计算了热电阻电路、如图19所示、但我的答案与数据表中的 RT1和 RT2值不一致。我的值是 RT1= 6K 和 RT2=36K、但是数据表中的值为9.3K 和430K。
    现在,请选择 TDK 的 NTCG164BH103JT1作为热电阻器,您能不能帮助我选择它们的可用值吗?我的温度设置将为0-65摄氏度。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 bq24610产品页面"工具和软件"选项卡中的计算工具进行设计计算。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。今天我发现了一个奇怪的现象,我不能说发生了什么。图片如下

    底部是钢板、 中间是一层导热油脂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 ISET1或 ISET2之间连接0.1uF 电容器时、这些引脚的电压会升高几百毫伏、我很困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunpeng、

    您在图片中显示的电压是多少?

    在 ISET1和 ISET2之间添加电容器的原因是什么? 或者、您是指在 ISET1与接地之间添加一个电容器、在 ISET2与接地之间添加另一个电容器?  

    现在有什么问题?  您能否展示您的连接和布局的原理图? 在示波器捕获上显示电压总是更有用的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器位于 ISET 引脚和接地之间。万用表上的数字是充电电流。我稍后会上传原理图和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq24610.zip

    pdf 文件是原理图、另一个是由 cam350 9.5创建的布局文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,我想知道如果我只有一个24VDC 电源作为输入源,BAT FET 是否可以被废弃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我无法打开您的布局文件。 请确保 ISET1、ISET2等小信号路径不会靠近高功率开关路径。 您能探测 ISET1和 ISET2吗? 我怀疑开关噪声已引入 ISET1和 ISET2。 因此、在这些引脚上添加电容器时、您将看到充电电流的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用电源路径功能、则可以移除 BATFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我认为布局可能是我的原因,我再次尝试布局。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的新布局文件。用于布局的工具是 Allegro 16.6.您能帮助我检查它吗?

    e2e.ti.com/.../TEST_5F00_CHARGER.zip

    不使用电阻器 R30、R33、R34  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能查看2层。 您是否使用2层电路板?
    我们确实建议使用4层电路板并使用接地层作为 SW 噪声的 Sheild。 在您的布局中、所有信号似乎都共用同一接地、这是可以的、但请确保小信号电流路径远离高电流开关路径。

    有关详细的布局指南、请参阅数据表。