This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455 EQx 和 SENSEx 引脚绝对来自 GND 的最大电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674104/bq76pl455a-bq76pl455-eqx-and-sensex-pin-abs-max-voltage-from-gnd

器件型号:BQ76PL455A

您好、支持团队、

EQx 和 VSENSEx 上来自 AGND 的电压最大值是多少? 这些电压是否与最高电压88V 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问您为什么需要这些信息?
    最关键的规格是在 VSenses 引脚之间。 如果您可以解释、我可以帮助您解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger San、

    为了澄清故障风险、我的客户希望确认。 您可以支持此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已回复您的电子邮件。