This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:跳过预充电阶段。 电荷从 ISET 开始、而不是预期的 ISET/10。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702655/bq24171-skipping-precharge-phase-charge-starts-at-iset-not-iset-10-as-expected

器件型号:BQ24171

您好!

我将 BQ24171RGYT 与一组18650锂聚合物电池搭配使用、采用3P2S 配置(7.2V)。

问题: 预充电阶段似乎被跳过。  充电启动是设定的4A 电流。  数据表指出、预充电应将初始电流限制在 Icharge /10 = 0.4A 并持续30分钟、但这似乎并未发生。

测试步骤:至少在2组专业构建的硬件上执行此操作。  插入电池、插入外部电源、测量电池电流= 4A。

硬件:

R1 = 300KΩ Ω

R2 = 95.3KΩ Ω

RSR = 0.01Ω Ω

计算:

viset_calculated = Vref (R2 /(R1 + R2)= 3.3 (95300 /(95300 + 300000))= 0.80V

viset_meased = 0.78V。

Icharge = Viset /(20 x R_SR)= 0.78 /(20 x 0.01)= 4A

结果:

由于 Viset_measored 与计算值类似、我假设我的分压电阻器是正确的。  不确定要检查的其他内容。

问题:

有人遇到过这种情况吗?  有什么想法会导致这种情况?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在插入外部电源之前和插入电源之后、FB 的电压是多少?

    FB 电压决定预充电状态或快速充电状态。 FB 低于1.45V 会进行预充电、而高于1.45V 会进行快速充电。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steven。 我认为这解决了问题。 在我们的应用中、FB 极少低于1.45V。

    当 Vbat 为5.8V 时、FB 将为1.45V。 电池保护模块中的 UVLO 为5.4V。 负载时为5.4V 的电池在未负载时可能超过5.8V、仅在插入外部电源之前、而在插入电源后几乎肯定超过5.8V。 因此、这可能是它跳过预充电的原因、即使在耗尽之前也是如此、直到 UVLO 跳闸。

    电池是否很难始终直接跳至快速充电而不进行预充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清。 当我将其排空至5.4V 时、它具有4A 负载、在插入外部电源之前、该负载降低至20mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要注意充电器到电池的线路阻抗。 如果阻抗过大、如果您施加高充电电流、您可能会快速从预充电跳至快速充电。 如果您向电池施加高负载电流、则会发生同样的情况、它将下降到可能进入预充电状态的程度。

    如果电池电量严重耗尽、您肯定需要进行预充电、以保护电池免受损坏。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池与充电器之间具有2 x 10cm 18AWG 导线以及2 x 10cm 1-2cm 宽1oz 迹线。  阻抗不大、但有一些阻抗。

    您可以量化"消耗的电源"吗?  我们使用的是 Panasonic 公司的18650节电池、但稍后可能会改用更便宜的电池。

    您谈论的是什么类型的电池损坏?"  生命缩短还是更严重的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要测量从转换器输出到电池的电阻并进行仔细检查。

    我将查看电池电压、以查看其与充电器输出电压的比较位置、然后 rPath=(Vfb-Vcell)/Iout。 测量流经感测电阻的电流、不要使用 DMM 测量电流、因为它会增加路径的阻抗。

    深度耗尽是指如果您的电压低于5.8V、则预充电电流用于缓慢地将电池恢复到每节电池2.9V 的正常电压。 其他一些充电器的阈值为每节电池3V、具体取决于设计。 在每节电池的电压高于2.9V 后、最好启动快速充电。 如果您在深度放电电压期间为高电流充电、则会缩短电池寿命并可能过热。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、再次感谢。 如果有机会、我会对其进行更多测试。 目前正在测试我们的2个温度传感器、希望我有一个合适的温度室。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、没问题。 很高兴我能提供帮助。

    此致、
    Steven