This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73633-Q1 RTM? 我们能否提供该器件 TPS73633-Q1?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736-Q1, TLV702-Q1, LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675704/tps73633-q1-rtm-can-we-provide-this-part-tps73633-q1

主题中讨论的其他器件:TPS736-Q1TLV702-Q1LP5912-Q1

您好!

  我可以在 TPS736-Q1数据表中看到 TPS73633-Q1器件,我有 TPS73633-Q1 (固定3.3V 输出)器件,但 我没有看到 TPS73633-Q1订购信息。

您是否检查  TPS73633-Q1 RTM? 我们能否提供该器件  TPS73633-Q1? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaogang、

    感谢您的关注。 此时 TPS73633-Q1未发布。 您能帮助我们了解您的应用要求 Vin、Iout 等吗? 也许我们可以帮助您找到适合您需求的已发布器件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     感谢您及时回复! 客户将使用自动设计。 在电压+5V、输出电压+3.3V/0.4~0.5A、固定3.3V 输出。 极小的 Iq、支持 Q1。

    SOT-23封装、您能不能?推荐合适的器件!谢谢

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    您何时发布 TPS73633-Q1? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaogang、

    我们目前没有发布 TPS73633-Q1的计划。 此器件型号被错误地添加到数据表中、并将在下一个数据表修订版中删除。

    对于更高的电流、SOT-23不是一种实用的热封装。 请注意、在500mA 下电压下降1.7V 时、LDO 的功耗将为850mW。 虽然热指标会因器件系列而异、但 SOT-23封装通常在200s C/W 中具有 theta-ja 指标

    TLV702-Q1是我们采用 SOT-23封装且通过汽车认证的最高电流 LDO。 它的额定电流为300mA。

    LP5912-Q1是一款500mA LDO;然而、由于热性能、它采用2mm x 2mm WSON 封装。

    非常尊重、
    Ryan