This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218 INT_LDO

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684718/tps65218-tps65218-int_ldo

器件型号:TPS65218

大家好、

我们的客户使用自己的 EVM 测量了 TPS65218。 当 VIN 被强制时、DCDC3为0v 至0.7V、0.7V 至0v 并且 DCDC3斜升。

这是一种奇怪的行为。 TPS65218进入激活模式、不会出现任何问题。 当 INT_LDO 保持在0.6V 以上时、会发生奇怪的行为。 当 INT_LDO 低于0.6V 时、不会发生奇怪的行为。

奇怪的行为是否正常? 或者、您是否有任何解决方案? 我连接 了奇怪的行为  波。  CH1:VIN CH2:LDO1 CH3:DCDC3 CH4:INT_LDO

最棒的酒店

M.Iwasaki    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题已分配给应用工程师、他将很快返回给您。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    请告诉我客户是使用 TPS65218 (以-B1或-B101结尾)、还是使用 TPS65218D0。

    D0版本是器件的最终版本、建议在所有新设计中使用。 在-B1/-B101版本的器件中发现的许多问题都在-D0中得到了解决。

    您确定的问题可能与应用程序问题有关、但在我们开始调试之前、识别客户使用的完整器件型号将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试在 TPS65218EVM-100电路板上重新创建您的问题、您的问题似乎是因为 IN_BIAS 未直接连接到 VSYS。 在您的示波器快照上、VSYS 和 INT_LDO 之间存在延迟、IN_BIAS 生成 INT_LDO。

    当我进行测试时、我在测试中相同的通道上捕获了我的信号、但示波器会将通道1从黄色转换为深蓝色。

    您可以看到、我的示波器屏幕截图中的通道4 (INT_LDO)与 VSYS (通道1)同时上升:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 TPS65218。 您意味着 TPS65218发生不稳定的 DCDC1-3? 未发生 TPS65218D?
    如果正确、为什么 TI 网站上有 TPS65218?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我明白了。 我应该直接将 IN_BIAS 连接到 VSYS 吗?

    此致、
    M.Iwasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、IN_BIAS 应直接连接到主"系统电源"电源、您在示波器屏幕截图中标记了 VIN。

    IN_BIAS 是 UVLO 的感测引脚、此外还可作为 INT_LDO 的电源和所有直流/直流转换器的偏置电压。 PMIC 不期望 IN_DCDCx、IN_BU 或 AC_DET 信号在 IN_BIAS 之前斜升。

    典型应用原理图(数据表第93页的图6-3)显示了应直接连接到"2.7V 至5.5V 系统电源"电源的所有输入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65218 -B1和-B101器件版本正在设置为 NRND、而 TPS65218D0将是唯一一款正向运行的器件。 D0版本刚刚于2017年11月发布、NRND 过程可能需要一些时间才能完成。

    我无法说 TPS65218 -B1和-B101器件是否是此问题的根本原因、因为我没有测试 IN_BIAS 在主系统电源(VIN 或 VSYS)之后斜升的情况。 数据表不允许使用此用例、并且超出了器件的规格。

    我简单地说、TPS65218D0器件应用于新设计、因为它是最新的器件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们会向客户推荐 TPS65218DO。 使用 TPS65218中的 TPS65218DO 时、是否可以使用相同的原理图?

    此致、
    M.Iwasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、
    是的、TPS65218D0具有引脚对引脚和功能、与原 TPS65218 (-B1器件)等效。
    D0器件只是同一器件的新改进版本。