This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:CD 引脚电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703156/bq2947-cd-pin-voltage

器件型号:BQ2947

大家好、

OV 条件下、CD 引脚上将施加多大的电压? DS 提到的 CD 引脚将由 VCD 充电、但 DS 上的 VCD 值不清晰。

此致、

Kotaro Yamashita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotara、您好!
    VCD 约为1.5V。 任何外部电路都不会使用其值、但由于数据表中没有该值、因此无法指导您选择合适的电压电容器。 请使用1.5V 标称最大值来选择合适的电容器。 我已经标记了数据表、以便在将来进行更新以包括 VCD 级别。 感谢您将此事提请我们注意。