This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676316/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

限制 LM5118上的引脚电流、以便使用更小的爬电规则。  

VIN = 9V 至40V。  Vout = 12V、Iout = 2A。

我想限制流向 LM5118上某些引脚的电流、以便在器件上的引脚之间实现较小的间距。

似乎存在问题的引脚是 Vin、Vout 和 HS。

对于 Vout、我想串联一个500欧姆的电阻器。  我不确定电阻器上的电流是多少以及这可能对仿真电流模式产生的影响。

对于 HS、我想串联一个500欧姆的电阻器。  这似乎是高侧栅极驱动器的基准。 他们是否对此处添加电阻有任何顾虑?

对于 Vout、我想串联一个200欧姆的电阻器。  数据表显示了此引脚上的40mA 电流。  这会导致显著的压降。  也许对于这个引脚、可使用一个具有电流限制功能的 LDO。

您能否提供有关上述引脚的反馈以及串联组件可能产生的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所述添加此类电阻器将导致故障。 不推荐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我知道。 我将查找其他器件。