This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3243:PWM 频率范围

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704157/lm3243-pwm-frequency-range

器件型号:LM3243

尊敬的专家:

我的客户想知道、在重负载、轻负载、PWM 和 PFM 模式以及扩频模式下、SW 频率变化范围是多少?

您可以就此提供帮助吗?

非常感谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在7月3日星期二之前回复。

    此致、

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    在 PFM 模式下运行时、SW 频率将根据负载、输出电压和输入电压而变化。 如数据表中所述、PFM 最小频率取决于这些因素。

    随着负载变大、PFM 频率会增加、这会进入1MHz 范围。  

    在 PWM 模式下、SW 频率保持~2.7MHz。 SW 应遵循数据表中 Fosc 规格的内部振荡器频率。  

    该器件具有扩频模式、仅在 PFM 和 PWM 模式下工作。

    此致、

    Aaron