This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:低负载情况下 Vbias 上的电流

Guru**** 2620015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676105/tps74801-current-on-vbias-in-low-load-situation

器件型号:TPS74801

您好!

数据表中指出、Ibias 将介于1mA 和2mA 之间。

我是否正确地假设这与负载电流无关?

因此、该 LDO 始终至少消耗1..2mA、除非我将其禁用?

我需要一个 LDO 来从1.8V 中生成1.2V 电压。 在低功耗模式下、负载电流约为100nA、在全功率模式下、负载电流高达150mA。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    图13显示了 Ibias 与 Iout 的关系以及温度。

    非常尊重、

    Ryan