This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:更改容量后需要 GPCCEDV?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681561/bq4050-gpccedv-needed-after-changing-capacity

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

我的客户正在使用 BQ4050、他们正在更改其系统中的并联电芯数量(相同的电芯和相同的串联电芯数量、只是容量不同)。 他们需要重新运行 GPCCEDV 并更新 CEDV 参数、还是只需更新设计容量? 我假设监测计在充电/放电后将仅更新 FCC、因为 EDV 值不应改变、而只是需要确认。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    我已要求 DMax 对此进行研究。 如果需要、请直接联系我们。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    您是否联系了 DMax?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    除了改变设计容量外、它们还需要将 EDV R0与电池容量成反比。  如果电池节数翻倍、则应将 EDV R0减半。