This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:ZCD/CS_PIN:OVP 2.

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698013/ucc28056-zcd-cs_pin-ovp-2

器件型号:UCC28056

你好。

我对 UCC28056有疑问。

作为 ZCD/CS_PIN 的功能之一、
提供二级过压保护(OVP 2)
是否有方法禁用它?

它必须设计为从交流80V 开始。
ZCD/CS_PIN 与欠压和 OVP 2共享。
因此、如果欠压设置为可通过 AC80V 激活的常数、
OVP 2变为低于正常 PFC 输出电压、并且不会运行。
是否有对策?

根据数据表 P30设计

Kzc        :348

Rzc1       :9.9MΩ(3.3MΩx3)

Rzc2       :28.5kΩ

启动   :AC 74Vtyp(Max:AC 79.9V)

STOP       :AC 65V TYP(MIN:AC 60.1V)

OVP2       :392V 典型值(__LW_AT__最小值:376V)

 
PFC 输出电压:395V

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC28056。 您可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送原理图的电子邮件吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    随着此对话转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请向我发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫