This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:sluubd3c.pdf p.61 Battery Low%和 Battery Low%

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675280/bq78350-r1-sluubd3c-pdf-p-61-battery-low-and-battery_low

器件型号:BQ78350-R1
 
即使我读了这篇文章、我也无法理解电池低电量和电池低电量之间的差异。
我知道 Battery_Low%是 DF 值。
我按照我的理解改写9.1.5和9.1.6的表达式如下。
9.1.5
  电池低电量%= DataFlash (Battery_Low%)/ 2.56;
  EDV2至 DOD =(1 -电池电量低%);
9.1.6
  电池低电量%= DataFlash (Battery_Low%)/ 2.56;
  FCC (新)= DCR (最终)= DCR (初始)+测得的 EDV2放电+(FCC *电池低电量%)
这是错误的吗?
如果错误、请告诉我正确的公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    2.56因子不属于方程式。 如果 Battery_Low%是数据闪存值、则默认值为.01%、表示7%:
    9.1.5 EDV2 =(1 - Battery Low%/10000) x 16384时 DOD 的初始值的公式;或该数字的93%。

    9.1.6 FCC (新)= DCR (最终)= DCR (初始)+测得的 EDV2放电+(FCC *电池低电量%/10000);或者测得的放电达到 EDV2 +之前 FCC 的7%。
    我不确定文档更新时作者将如何输入方程式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wm5295、
    我阅读了您的解释、并再次编写了公式。 为了解释我的理解、这是多余的。 请耐心阅读。 我忽略2.56。
    /*
    * 9.1.5
    *
    @电池电量低%
    默认值为700、单位0.01%、
    默认值为7%、
    @电池电量低%
    "电池低%"=电池低电量/100 (相同700/10000)、
    电池低电量= 0.07、
    @EDV2上的初始'DOD '
    (1 -电池电量低%)* 16384 =
    (1 - 0.07)* 16384 =
    0.93 * 16384 =
    15237.12.
    /*
     * 9.1.6
     *
    @电池电量低%
    0.07 (相同的9.1.5 @电池低电量%)
    @FCC (新)
    = DCR (最终)= DCR (初始)+测得的 EDV2放电+(FCC * 0.07)
    很抱歉再次确认。 是这样吗? 我认为上述公式如果与您的公式等效的话、是可以的。
    请注意 Battery Low%(DF 值)和 Battery Low%(用于计算的临时变量)之间的区别。 我的问题还包括一个问题,即很难将这两者与技术说明的描述区分开来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我想你已经拥有了。 我同意这是令人困惑的,希望他们在修订时会使用不同的名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、
    我希望看到以下内容。

    @彻底更正键入错误(例如 CEDVStatus ()、9.1.3 Qmax、9.1.8的最后一句等)
    @不要让魔术编号出现。 (例如2.56)
    @不要出现类似的参数。 (例如"Battery_Low%" VS "Battery Low%")

    这种希望不限于 slubd3c。
    我的第一种语言不是英语。 对我来说,我是强制性的,而不是"希望"。 我希望所有 TI 文档都能更容易阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的反馈。