This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:&quot 的周期计数;电量监测"-增加最大误差

Guru**** 2492065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703449/bq34z100-g1-cycle-count-of-gas-gauging---increase-max-error

器件型号:BQ34Z100-G1

您好、TI 团队、  

在使用化学 ID 为0x1323的6s1p 电池上 、我们实现了两个完整周期和高达20%的 SOC。

如附件文档中所示、"最大错误"注册表 在每个周期中以2%的速度增加2%。 我注意到的是:电量监测的周期计数 保持静态。 因此 、对于2个计数器之间的1个周期的每个偏移:MaxError inscreases 为2%。

为什么循环计数被阻止?e2e.ti.com/.../Data-for-TI.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否要附加日志文件? 我看不到任何最大误差寄存器。 根据您的 gg 文件、周期计数从11增加到13。 如果 MaxError()在 Qmax 更新后的两个周期计数增量后从1%增加到2%,则表示这是正常行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、 我以为我是这样做的。

    有2个周期计数、一个在配置中、 另一个在电量监测中。 但只有配置才 是犯罪行为。

    e2e.ti.com/.../Courbes-70198B-_2D00_-Chem-ID-corrected.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置:累积放电> CC 阈值时、周期计数递增。 电量监测:周期计数表示自上次 Qmax 更新以来的周期计数。
    我将查看您的日志
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的日志文件、最大误差增加2、因为您将周期增量阈值设置为200 (0.01%)。

    新最大误差=旧最大误差+ (DSG 周期计数–Qmax 更新时的周期计数)*(周期增量/100)。

    新的最大误差= 1%+(12 - 11)*(200/100)= 3%(周期计数= 12时)

    周期计数= 13时的新最大误差= 1%+(13 - 11)*(200/100)= 5%

     

    MaxEror

    RemCap

    全通道电容

    VOLTGE_BQ

    AvgCurrent

    温度

    标志

    Current_BQ

    弗拉格斯塔夫 B

    内部温度

    CycleCnt

    1

    1015

    3887

    21486

    0

    22.9.

    0x104

    0

    0x2400

    22.5

    11.

    1

    240

    3801.

    19704年

    -810

    23.5.

    0x107

    -810

    0x400

    23.2.

    11.

    1

    236

    3798

    19692年

    -810

    23.5.

    0x107

    -810

    0x400

    23.2.

    11.

    3.

    235

    3798

    19680年

    -810

    23.5.

    0x107

    -809

    0x400

    23.2.

    12.

     

     

    MaxEror

    RemCap

    全通道电容

    VOLTGE_BQ

    AvgCurrent

    温度

    标志

    Current_BQ

    弗拉格斯塔夫 B

    内部温度

    CycleCnt

    3.

    0

    3887

    11976年

    0

    22.4.

    0x1186.

    0

    0x2400

    21.9.

    12.

    3.

    325

    3887

    20454

    -810

    23.1.

    0x107

    -809

    0x400

    22.8.

    12.

    5.

    324.

    3887

    20454

    -810

    23.1.

    0x107

    -810

    0x400

    22.8.

    13.