This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860-Q1 Betwin A 和 B,C,D 版本的差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684293/lp8860-q1-lp8860-q1-difference-of-betwin-a-and-b-c-d-version

器件型号:LP8860-Q1

大家好、

LP8860-Q1系列有何不同之处? 有 LP8860AQVFPRQ1、LP8860BQVFPRQ1、C 版本......

谢谢、我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个版本的 LP8860_Q1将具有不同的 EEPROM 设置、例如 LED 电流、开关频率、使用的通道数、最大输出电压等。 我们提供这些选项、以便客户可以使用最符合其应用规格的版本、而无需重新编程。 如果所有版本都不匹配、EEPROM 设置仍可重新配置、但我们建议尽可能使用其中一个预先存在的版本。

    此处是"选择正确的 LP8860-Q1 EEPROM 版本"应用手册的链接、也可以在 LP8860-Q1产品文件夹的技术文档下找到该应用手册。 本应用手册重点介绍了所有详细信息以及可用版本之间的差异。

    www.ti.com/.../snva757c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。