This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:LMR1600Y-Q1不工作

Guru**** 2491965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701597/lmr16006y-q1-lmr1600y-q1-does-not-work

器件型号:LMR16006Y-Q1

早上好、
 
2018年5月16日、我购买了652 595-MR16006YQ3DDCTQ1。 发票编号:48143575。
 
今天、我正处于焊接该组件的器件的测试阶段。
 
该器件已投入生产和销售3年、因此已通过上述相同组件的测试和批准。
 
但是、使用该电源时、电压调节不会发生、经过几次测试后、我们得出结论、故障和相关稳压器无法正常工作、这可能是一个失败的游戏。
 
我们应该如何行事? 我们应该有退货或更换件吗?
 
很显然、我无法返回稳压器、因为它们都焊接在我的器件上、并且具有少量的改进
 
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    您是与当地 TI 销售代表还是与当地经销商合作? 第一步是联系您当地的支持人员、开始客户退货和故障分析。

    同时、您是否能够共享原理图和布局以供审阅?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请予以回复。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn