This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:未设置 FC

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679317/bq34z100evm-fc-is-not-set

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ25703ABQSTUDIO

大家好、TI、

我正在为 BQ34z100而苦恼。 我没有特定的 Qmax 值、因此请按照 SLUA334b 上的步骤操作、因为没有已知的接近 Qmax。 我用能够进行充电的充电终端进行充电。

之后、我使用 BQ25703A EVM 板进行充电。 当电流降至100mA 以下时、我希望 FC 位置位。 但是、在等待40秒的锥形窗口3次后、仍然没有发生任何情况。 我不敢让它整夜充电、因此断开了连接并寻求帮助。 今晚它不会充电、但我会继续记录。

随附了足够的日志和数据存储器导出文件信息。

e2e.ti.com/.../0624.gauge.zip

编辑第二天:

在数据表中、我发现:
检测到充满电。 当达到充电终止且 FC Set%=–1 (有关详细信息,请参见“充电和充电终止指示”)或 StateOfCharge ()大于 FC Set%且 FC Set%不为–1时,将设置 FC。 当该位置位时、警报被使能。

这可能是我的问题。 荷电状态根本没有变化、且 FC 设定%为100。 为什么没有改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ka:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SOC 是否保持相同级别? 更改电池电压后、您是否会发送 RESET 命令(0x0041)或上电复位。 如果监测计工作正常、则应更改 SoC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 SoC 保持不变、为0。 但我不记得我是否在校准电压后重置了监测计。
    VOK 和 QEN 仍然置1。 我可以在放电部件仍处于设置状态时执行放电部件吗?

    今天、我将发送复位命令并对电池放电。 然后、明天、我将为其充电、并报告 SoC 是否会发生变化。

    编辑:啊、我看到 VOK 在复位后没有被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚开始充电、但看起来 SoC 还不会改变。 我已充电约60mAh、现在"已知"的完全充电容量为920。 SoC 仍然为0。 FC Set%仍为100。 我会继续充电、但我认为这不是解决方案。

    编辑:充电准备就绪、但仍没有设置 FC 标志。 附带了屏幕截图、日志和数据存储 export.e2e.ti.com/.../delen.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题未解决、请帮我解决。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、我发现监测计在65% SoC 上具有魔力。 希望这意味着 SoC 正在真正地进行调整、我开始放电并继续校准。 再次附上日志、我现在仍在忙于使用 BQ25703A 进行充电。

    在放电日志中、您可以看到 SoC 从65降低到30、然后变为0。 再说一次、电荷对 SoC 不起任何作用。 此外、开始充电时还附带了开始屏幕。

    e2e.ti.com/.../6558.gas-gauge-v01.log

    e2e.ti.com/.../5001.gas-gauge-v02-discharge.log

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v03.log

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v04-charge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您的细胞是否使用了正确的化学 ID? DF 中的电池端接电压是多少。 当电压达到终止电压时、RM 降至0、或预测它没有剩余容量。 有多种原因、如果化学 ID 不正确匹配、则 RM/FCC 值会报告错误。 请使用正确的化学 ID 并在开始测试之前运行学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天做了很多改变、并尝试在今天和明天完成一个新的学习周期。

    此外、对于之前的设置、我尝试了更高的充电设置、这对我有所帮助。 我仍然不知道这是否正常、但这是昨天发生的事情。

    我使用较高的充电器设置为非完全空的电池充电、SoC 似乎再次保持为零、但是、当我的充电电流在377mA 时不再发生变化时、SoC 开始稍微改变一点。 每季度约10%。 在这段时间内、直到达到100%(没有进一步)、我看到电压下降了几次、但没有设置 FC。 直至达到100%、然后设置了 FC。

    最大误差、这些在休息一晚后没有改变。

    在充电期间和夜间之后附加日志。

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v02-charge.log

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v03-tussendoor.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的所有更改的结果。

    我复位了整个东西。 对其进行重新编程并对 CHEM 6104进行编程。 (噢、我现在看到它是24000 mAh、而不是我想读取的2400 mAh。)、到现在为止我使用了6103 (似乎仍然是2600 mAh 的更适合)。 CHEM 编程有什么作用?

    我的数据存储器。

    e2e.ti.com/.../data-mem-06.gg.csv.zip

    我已为电池充电、SoC 已更改。 当它达到100%时、它很快就提供了一个 FC。 但是、我一直在充电以确保电池充满电、真正的 RC 甚至没有达到应有的值。 可用能量很快也取了他的最大值、并且不再发生变化(1877mWhr)。 当我的电流在低电流下保持相当稳定时、我停止充电。 从那时起、现在大约18小时前、OCVTAKEN 没有被置位。 我应该怎么做?

    充电日志:

    e2e.ti.com/.../6761.gas-gauge-v04-charge.log

    昨天休息一下

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v05-rust.log

    现在就休息一下

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v06-rust.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ka、

    ChemID 具有 OCV 和电阻信息。 因此 、容量信息对于选择匹配的化学 ID 不重要。

    充电或放电前、必须将匹配的化学 ID 与电池配合使用。  TI 提供了 GPC Chem 工具来 在此处查找匹配的化学 ID。

    http://www.ti.com/tool/gpcchem?keyMatch=gpcchem&tisearch=Search-EN-Everything

    如果化学 ID 与您的电池不匹配、则其误差率较高。 第一步是使用匹配的化学 ID。

    找到匹配的 ChemID 后、您必须运行学习周期。 它 将更新 Qmax 和 Ra 值。 每个测试在学习周期后都有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我还没有看到这个页面。

    2个问题。 我从 BQ34Z100获得了大量测量结果、但经过的时间为4秒 在该文件中、它可以是5到100。 这是个问题。

    在1个周期中、我需要2天的时间、在这段时间内、我必须在夜间关闭计算机。 如何将信息放入一个文件中? 我是否要更改已用时间的值以在上一个文件之后继续、我如何处理夜间的间隙。 请将这些内容保留为空、还是跳过它们?

    我得到了以下结果:

    e2e.ti.com/.../6052.gas-gauge-v02-charge.log

    e2e.ti.com/.../7823.gas-gauge-v03-tussendoor.log

    e2e.ti.com/.../gas-gauge-v01-tussendoor.log

    e2e.ti.com/.../3603.gas-gauge-v02-discharge.log

    e2e.ti.com/.../1300.7823.gas-gauge-v03-tussendoor.log

    e2e.ti.com/.../3630.gas-gauge-v04-charge.log

    e2e.ti.com/.../6036.gas-gauge-v05-rust.log

    e2e.ti.com/.../3652.gas-gauge-v06-rust.log

    以这个顺序运行。 第一个 v02和 v03来自我的文件中的不同周期、但它是该电荷之前的放电。 它是否必须进行充电-放电? 因为我工作的是放电-充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IA、

    您可以在 bqStudio 中配置日志间隔(窗口->首选项->底部的寄存器)。 经过的时间是记录间隔,如果数据 不是太多而是溢出,则无论记录间隔是多少,都可以继续记录数据。

     如果将所有这些文件都放在一个文件中、则在不停止记录的情况下记录数据、并保留每个 测试之间的间隙。  

    很抱歉,但您有什么顾虑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保一切顺利、我在这个周末进行了一个完整的循环。 我家里没有太多设备、所以去了充电/放电站。

    我进行了充电器的镍氢充电、这意味着从高电流开始、然后以较大的步长下降。 不会逐渐变化、最小电流为0.5A。

    放电时、我获得的电流为250mA、这大约是 C/10。 但是、放电是一个开关稳压器、BQ34z100上的电流测量在4s 对数速度下是可以的、但在6s 对数的情况下都是可以的。

    我仍然发送文件、得到了8.08% FIT 和大量 LiCo02命中率的答案? 除了找不到 chem 6117 (8.08%的点击量)之外、我还想知道我可以做些什么来提供更好的结果。

    我附加了发送 zip 文件和接收到的 zip 文件

    e2e.ti.com/.../complete.zip

    e2e.ti.com/.../complete_2D00_report.zip