This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:bq24230 / RILIM 的范围

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704228/bq24230-bq24230-range-of-rilim

器件型号:BQ24230

大家好、

数据表显示、建议的 RILIM 值为3.1k~7.8k Ω。
另一方面、我的客户使用的是3.0k 欧姆。
没问题吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    3.0k 欧姆电阻器就可以了。 有效电阻范围为2.75k < RILIM < 8.4k (数据表中的第8.3.3.1节)。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:San、

    修订历史记录显示以下内容、"7.3推荐运行条件"显示3.1k~7.8k Ω。
    我对 ILIM 的有效电阻器范围有点困惑。
    您是否还建议使用2.75k~8.4k Ω?
    ------------------------------

    ------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    很抱歉造成混淆;此参数实际上在数据表中修改了两次。

    最近的修订版指出、如您所说、建议的 RILIM 范围为3.1k-7.8k Ω。 3.0k Ω 电阻器有效、仍可使用、但略超出此建议范围。

    如果目标是将输入电流限制设置为500mA、则另一种解决方案是设置 EN1 = 1和 EN2 = 0、如下面的表1所示。 在这种情况下(USB500模式)、ILIM 引脚可保持悬空、因此根本就没有 RILIM 电阻器。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品