This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:C6陶瓷电容器容差变化

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675597/tps51116-change-in-tolerance-on-ceramic-cap-on-c6

器件型号:TPS51116

您好!
我的一位客户目前在其应用中使用100uF 10%容差的低 ESR 陶瓷电容器。 但是、他们使用的电容器将会过时、并且他们只有100uF 20%容差电容器选项。

我们能否确认这会产生什么效果(如果有)... 这是否可以?

当前设计:引脚20 (LL)至2.2uH 20%容差8A (L1)串联、100uF 20%容差6.3V (C6)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否提供客户的原理图? 我不知道哪个电容器是 C6。

    如果无法在 E2E 上发布原理图、您还可以将其发送到我的电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱  

    感谢您的响应、下面是所参考的 C6电容器。 他们只是在寻找一种担心,即容忍的变化不会对系统产生很大影响。 但是、如果可能的话、请告诉我、我可以告诉他们可能会看到什么效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    用新盖更换盖应该可以。

    为了安全起见、建议在更改后进行一些基本测试。

    谢谢