This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008AEVAL:奇怪的 SW 波形

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703768/lm5008aeval-strange-sw-waveform

器件型号:LM5008AEVAL

只需测试 LM5008AEVM、发现在 HS MOS 导通相位开始时、SW 波形不是"标准"波形。  一旦输入电压超过50V、就会发生这种情况。 为什么? SW 波形已连接。

输入:80V。 输出:5V、200mA