This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:输出电容计算

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674170/tps51220a-calculation-of-output-capacitance

器件型号:TPS51220A

你(们)好。

如 TPS51220A 数据表中所述、确定 CO 需要 RGV

现在、确定 RGV 需要 Vdroop。 但是、我不知道如何获得 Vdroop。

请给出建议。

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    通常、Vdoop 设置为 Vout 电压的1%。 压降必须小于输出电压的3%。

    此致。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    谢谢!

    我的另一个问题是、为什么 TPS51220A 的输出电压限制为12V?

    我的客户现在正在设计19V 输入电压、12V 输出电压/10A 应用、TPS51220A 是否非常适合?

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    内部环路参数可以涵盖1-12V 的输出电压。 如果 Vout 大于12V、则表示不稳定。

    是的、您可以使用它来设计19V 输入电压、12V 输出电压/10A。

    此致、

    Edwin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的解释。 下面还有两个问题。

    1.驾驶能力

      我的客户在高侧和低侧并联使用2个 MOSFET。 如何知道 TPS51220A 是否能够驱动 FET?

      是否有任何系统的方法来计算此值?

      使用的 MOSFET 为:  

    2.过流限制

      我使用 eq 得到的结果。 (20)与下面所附的 TPS5122x 计算工具中的不同。

     

    此外、OCL 值也会随输入电压的变化而变化、与 eq 不匹配。 (20)。

    您能否告诉我、计算 OCL 值的正确方法是什么?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    1、在 MOSFET 数据表中、您可以找到 Qg 总计。

    在 TPS51220A 数据表 EC 表中、您可以找到 DRVH/DRVL 电阻。

    因此、您可以  使用以下公式计算开关上升时间和下降时间:

    5/DRVH 电阻器*t= n* qg。

    N 是 MOSFET 的数量。

    如果上升时间/下降时间约为10ns -20ns。 没关系。

    2、请按照数据表计算 OC 值。

    此致

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    数据表中有许多 Qg 参数。 我应该使用哪一个、为什么?

    2、Vin 不应影响 OCL 值、对吧?

    实际上、我在我们的网站上找不到 TPS5122x 计算工具、我们是否仍可以将其用作参考?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    1、您应该使用 Qg (tot)。 MOSFET 完全打开、直到它为 Qg (总计)充电。

    2、实际上、不同 Vin 下的 OCL 值差异很小。 我们可以忽略它。 如果您想知道、 我可以尝试通过电子邮件向您解释。

    是的、我们仍然使用它作为参考。

    我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com

    此致。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    没问题、让我们通过电子邮件跟进。

    感谢您的支持!

    此致、

    许耀明