This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:如何使用 LM3880驱动 EN 引脚

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ14202, LM3880, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703148/lmz14201-how-to-drive-en-pin-with-lm3880

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件:LMZ14202LM3880LMZ14203

你好

有一个问题是、我尝试按照 电阻分压器的建议原理图命令 LMZ14201和 LMZ14202

( LM3880 采用100K 电阻器镇流器设置,在没有  LMZ 连接的情况下工作正常)

LMZ14201 输入电压为12V

测试结果

1) 1)使用正常工作的5V 直流电源直接驱动 EN

2) 2)使用 LM3880直接驱动 EN  几个开/关周期后 I 会破坏 LM3880

3)电阻分压器 (9.1K/20K) EN 使用 LM3880 =我无法成功驱动 LMZ14201 I 在 镇流器之后测量出 LM3880的1.2V 电压

是否有人可以解释问题在哪里?

有人现在 EN 引脚 LMZ14201/202的电流电平是多少?

谢谢

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您能否提供上述案例2和案例3配置的原理图/图?
    在向您提供一些建议之前、我只想确保我了解您的设置。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav

    感谢您的回答

    我想连接蓝线迹

    我能否做到这一点、或者应该使用另一个设置来连接 LM3880标志

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尚未使用 LM3880、但您似乎应该能够使用此配置来启用模块。 这个设置是否在几个电源周期后对 LM3880造成损坏?

    我检查了 LMZ 器件的内部上拉详细信息。 EN 引脚上有一个6uA 上拉电流源连接到 VIN、并有一个5V 钳位。 EN 上的最大工作电压为6.5V。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav

    谢谢

    我正在测试此电路,LMZ14203 TI 文档中提供的电路,但 EN 引脚看起来与 LMZ14201和202相同

    我将在下周开始公布结果

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 听起来不错。 如果您需要其他帮助、请告知我们。  

    我现在要关闭这个线程。 如果您需要其他支持、只需回复、我们就会继续。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我知道我没有进行测试、因为组件将在明天交付

    我同意您结束本主题我将在两天的停止中重新打开一个提供结果报告我认为一个重要的问题是、由于 TI 文档中有关 EN 管理的真正问题、这是一个关键点

    LM3880的问题与此相同,文档对于主题非常清晰,原理图不够详细,因为没有可用的应用手册

    再次感谢您的帮助

    此致

    David