This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:如何选择肖特基二极管为 LM5050提供输入保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682078/lm5050-1-how-to-select-the-schottky-diode-for-input-protection-for-lm5050

器件型号:LM5050-1

大家好、

我的客户希望按照 数据表中的建议添加肖特基二极管以实现输入瞬态保护、但我们是否有任何设计指南可帮助客户选择 肖特基二极管? 即 肖特基二极管的额定电压和电流。

在其应用中、总线电压为12V、峰值电流为120A。

如果 可能、请建议使用合适的肖特基二极管 P/N。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将研究这个问题、并尽早返回。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    对此进行了任何更新? 客户现在正在准备 BOM、您能否提供建议?

    谢谢你
    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于15A 应用、SS16T3G 是额定电压为1A 的60V 肖特基二极管。
    对于12V、120A 应用、额定电压为60V 的肖特基二极管很好、但电流额定值取决于数据表中所示的输入寄生电感。
    如果应用中预期有很多电感、则4A 额定60V 肖特基二极管是很好的选择。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的建议、这真的很有帮助。

    此致、

    Wei-Hao