This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池平衡问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682652/bq76930-cell-balancing-issue

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350-R1

Cell Balancing Config 中的值为:
电池平衡阈值:  3500mV
电池平衡窗口:      200mV
电池平衡最小值:                10mV
电池平衡接口:              4S

平衡配置中的 CB 位也会被置位。

我的问题是、操作状态 B 中的 CB 位从未置位(或仅在很短的时间内置位)

这里是 bqStudio 的图片、我认为应该在其中设置 CB。 为什么未设置 CB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernhard,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    为了理解问题、gg 文件和日志通过平衡阈值很有帮助。 用户已注意到有时必须重命名 gg 文件才能发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 gg 文件和一些日志文件。

    (我给电池充电三次、记录 CB 设置为零的时间超过一次)

    e2e.ti.com/.../CelBal.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    日志显示它平衡了几个周期。 每个周期、它将挑选电池来平衡并增加阈值。 它似乎不能长时间保持平衡、并且会将阈值快速增加到超过电池电压、从而停止平衡。 尝试使用更长的平衡间隔来实现更长的平衡、并使用更小的平衡窗口步骤来做出更多决策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。 现在、它正在进行更长时间的平衡。

    "电池平衡最小值"表示最高电压的电池与最低电压的电池之间允许的差值。
    我对电池放电并再次充电。 但在大约20分钟后、电池的最大和最小电压之间的电压大于10mV

    问题出在哪里? 我是不是误解了某个东西、还是这取决于电池平衡电路? (我将电池平衡电路与"顶部设计建议"表中的 n 个 MOS FET 搭配使用)

    此处显示日志

    e2e.ti.com/.../CelBal_5F00_log3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:我将电池平衡最小值更改为50mV、将电池平衡间隔更改为40s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    bq78350-R1不知道单个电池的容量。 它可以看到电池之间的电压差、并可以根据该电压做出反应。 它将根据电压限制和阈值在一段时间内与电流保持平衡。
    如果电池电压差为55mV、这是由于70mAh 容量不匹配而导致的、并且在50mA 下进行平衡、则平均平衡电流将为0.7 x 50 = 35mAh。 平衡需要70 mAh/35mA = 2小时才能消除不平衡。 但是请记住:a) bq76930和 bq78350-R1会平衡每节电池、因此平衡所有电池所需的时间将是所有电池的两倍、b)平衡将随着超过阈值而停止、c)当电池处于限制范围内时、平衡将停止、d) 电池电压受充电电流的影响、e)充电电流停止时、平衡将停止、f)电池的尺寸将决定是否需要平衡电流和时间。 10 Ah 电池需要比1 Ah 电池更多的平衡电流或平衡时间(电压的容量不匹配将更大)
    因此、可能需要几个分解/充电周期来平衡不平衡的电池组。 根据系统的系统使用模型、平衡系统更有效地控制电池中的不平衡源。 平衡设置对每个单独的系统设计进行了一些分析。