This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:OCD 和 SCD 同时触发

Guru**** 2456400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674458/bq76930-ocd-and-scd-trigger-at-same-time

器件型号:BQ76930

您好!

在我们的项目中、我们使用 bq76930测量电池状态、但目前我们发现了这一点

当触发过流放电(OCD)时、 也会立即进行短路放电(SCD)

触发。 是否有人知道原因并对此问题有解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    如果电流超过 OCD 和 SCD 阈值、SCD 将导致 DSG 关闭。 如果电流在 OCD 时间内持续存在、则 OCD 时间也将被设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    感谢您的回复。
    OCD 和 SCD 的 AFE 设置不同、OCD 的阈值为200A、SCD 的阈值为220A。 因此、我们预计当达到 OCD 阈值时、OCD 将导致 DSG 关闭。
    但目前 OCD 和 SCD 是同时触发的。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    OCD 和 SCD 阈值的精度表示为 OCOFFSET 和 OCSCALEERR、因此不会出现阈值重叠。 该部件响应感测输入端的电压。 您可以使用施加的电压缓慢步进电压来检查器件的性能、以观察 OCD 和 SCD 阈值。 确保部件按预期工作并且未损坏。
    另外、看看从施加的电压到 DSG 关断的响应时间、当然状态寄存器读取会在很晚的时间到达。
    通过实际电流检查 SENSE 引脚上的电压、确保 SENSE 电阻在 OCD 事件期间不会发热、以将电压升高至 SCD 电平。 检查从电流应用到 DSG 的响应时间并与电压测试结果进行比较、可以指示 OCD 时间是否由更快的 SCD 终止。