This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:如何连接 LM5046和 LMG1210?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699542/lm5046-how-to-connect-lm5046-and-lmg1210

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: LMG1210

LM5046的 HO1如何连接到 LMG1210的 EN/HI 引脚?

如果 BST 引脚连接到 VCC、则 HS 引脚接地。

HO 输出电压电平是否等于 VCC 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    很抱歉对此问题的答复很晚。

    HO1通常会高达 Vboot - 0.5V。 对于12V Vcc、Vboot 将约为11.4V、HO1将约为11V。 LMG1210 PWM INOPT 的额定电压为10V、因此 HO1需要通过分压器馈入、以消除超出 LMG1210输入端额定电压的任何机会。

    此致

    Peter