This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SW 节点上的振荡问题/问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20676, PMP20468, PMP20127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676284/lm5022-oscillation-concern-question-on-sw-node

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP20676PMP20468PMP20127

我的客户有一个基于 LM5022的反激式设计、担心控制器关闭初级侧功率 FET 后在 SW 节点上看到的振荡:

这是一个隔离式电源。

 

我在变压器的初级侧和次级侧的开关节点上看到一些振荡。

 

我已附上电源原理图的.pdf。

 

我还附上了一份原理图的.pdf,并注释了相关信号的范围截图。

 

除开关节点外、所有探测信号看起来都正常。

 

当我将输入电压提升至48V DC 时、会发生振荡。 当我将输入电压从48V 降至20V 时、振荡变小、最终消失。

 

我是否有办法消除振荡?

我不认为这是一个问题、并已将我的客户引导至 PMP7338参考设计"测试报告"以显示"振荡"是正常的。 (SNVU139)

尽管 PMP20468、PMP20127和 PMP20676是更好的示例、因为它们是真正的反激式设计、而 PMP7338是 SEPIC。

对所附原理图和示波器截图的反馈非常好。 任何介绍 LM5022反激式运行的应用手册/文章也会很棒、对我也有帮助!

谢谢!

e2e.ti.com/.../LM5022_5F00_probed.pdf

e2e.ti.com/.../LM5022_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是指开关节点电压尾部的振荡、标记为"意外振荡"、则应确保它正常且符合预期。 这是因为反激式器件在断续导通(DCM)模式下运行、振荡基本上是漏电感与 MOSFET 输出电容之间的自然谐振。 如果整流器只是一个二极管而不是同步整流器(FET)、则在所有反激式中都会发生这种情况。

    简而言之、没有什么问题。 这种行为在文献和教科书中有很好的记载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我所说的内容、这回答了这个问题。