This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:如何在电源中实现遥感

Guru**** 2594960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700013/lm5041-how-to-implement-remote-sensing-in-power-supply

器件型号:LM5041
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的朋友:

我只想在 LM5041电路中实现遥感。 有人可以告诉我遥感电路图吗?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../remote-sense.docxHAnneesh、

    我绘制了一个使用2.5V TL431且基于5V 输出的电压调节环路电路。 此电路的基础是、从 Vout +和-到负载的电源连接将承载负载电流、并且会由于导线或 PCB 轨道的串联电阻而产生压降。 通过使用感测连接、可消除压降、因为感测导线不承载负载电流、只承载几 mA 的感测电流。