This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010EVM:Init the GUI 的相关问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36010EVM, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679695/lm36010evm-problem-about-init-the-gui

器件型号:LM36010EVM
主题中讨论的其他器件: LM36010

您好:

关于 EVM、我尝试使用 MSP430 Launchpad 进行连接。 但是连接仍然失败(作为附件)、您能否帮助建议该过程是不是什么问题还是其他问题?  

e2e.ti.com/.../Procedure.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您与我们联系、我们已经指定了这项任务、我们将很快对此作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kay Chen、

    从附件中,似乎没有安装驱动程序。

    请按照以下软件设置链接中的用户指南(特别是第6页)中的步骤操作、并告知我是否存在任何问题。
    www.ti.com/.../snvu574.pdf

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini:

    谢谢、但仍有一些问题、请参阅随附的更新文件。

    e2e.ti.com/.../Procedure_5F00_20180413.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harini:

    是否有任何建议会使我们感到困惑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kay Chen、

    在附件中、我看到您出现了固件错误。 您是否按照步骤更新固件和/或重新引导系统?

    您有多少 EVM? 我想知道、如果问题与设置/软件/固件/硬件相关、您是否也可以尝试在其他电路板上进行调试。

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Procedure_5F00_20180419.docxHi哈里尼:

    谢谢、将测试和设置配置更新为附件

    由于我没有更多的 LaunchPad 可供使用、只需更改 USB 接口适配器即可获取 I2C 信号、但 Vout 仍为0V、您还能提供建议、说明我是否错过了某个步骤?  

    目前使用2件 LM36010EVM 进行了测试、两者均无响应、甚至在更新固件后重新启动我的系统、结果仍然相同。  

    使用 Launch 来初始化 GUI 所需的电荷和剂量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kay Chen、

    Web 上针对该器件的 TI GUI 仅适用于 Launchpad。

    您是否有 Launchpad (或)是否希望在不使用 LaunchPad 的情况下使用此器件?

    LM36010EVM 可与您自己的定制通信搭配使用、无需 LaunchPad。 您可以拉出 SCL、SDA 和 GND 信号、看看您是否可以写入器件寄存器。 您是否具备该功能?

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini:

    再次感谢我附加的测试设置文件、请帮助我建议设置是否正确或我应该注意到的某个位置?  

    尝试使用 LM36010EVM 仅读取寄存器(具有 USB 适配器接口),但 I2C 信号不变,闪光灯 LED 无反应。  

    e2e.ti.com/.../Procedure_5F00_20180502.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kay Chen、

    此 LM36010 GUI 仅适用于 MSP432 (Launchpad)。 如果您想使用任何其他接口(包括 TI USB 适配器接口)、则需要使用您的软件。

    您是否熟悉 LabVIEW 等任何编程? 您可以使用哪个寄存器进行读取/写入?

    最棒的
    哈里尼