This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:读取值不稳定

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676172/bq76940-reading-value-unstable

器件型号:BQ76940

您好!

为了读取 V5和 V10的电压值、我们看到电压不稳定、我们认为应该是 V5和 V10的功率耗散导致电阻 R18/R30上的压降。

在将电阻器修改为100欧姆后、电压变得稳定。

请查看以下链接了解原理图详细信息、谢谢。

drive.google.com/.../view

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想您在 VC5X、VC10X 和 BAT 上缺少电源电阻器。 我在原理图中无法识别它们。
    在 V5/C5、bq76940应该有3个连接:一个连接到 VC5、您的 R30的 RC 电阻器;一个连接到 VC5B、您的 R28的 RC 电阻器;以及一个连接到 VC5X 的射频电阻器。 所有3个电阻器通常为1k。 如果没有射频电阻器、电源电流将从 R30流至 D16、因为这些电流会随操作的不同而变化、VC5将被加载并显示您报告的不稳定电压。 当您减小电阻器时、电压将减小、但效果仍然存在。 请添加电阻器以确保正常运行。
    V10/C10也存在相同的条件。
    顶部电池处有 RC 至 VC15、即 R3、RF 电阻器可能是 R9、并且 VC15至 BAT 之间应该有一个二极管、可能是 D6、但 R9和 D6看起来连接不正确。 请检查您计划的连接。