This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:RCS

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699622/tps23754-rcs

器件型号:TPS23754

大家好、

在 TPS23754EVM-383 EVM 用户指南图1中,您可以看到 R16为0.12R、0.25W。  

如果对 R16使用0.125W、可以吗?

您是否有更多组件的设计细节计算材料?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    电阻器将在0.125W 下变热。 电阻器上的平均功率为~0.12W。 这就是为什么我们使用250mW 电阻器来获得裕度的原因。

    我建议阅读下面的应用手册、其中详细介绍了有源钳位正向设计。
    www.ti.com/.../slua535.pdf

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    您的问题是否已解决? 如果是、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。 谢谢!