This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:电池检测流程图

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676214/bq24618-battery-detection-flow-chart

器件型号:BQ24618

在器件数据表的第24页 :www.ti.com/.../bq24618.pdf 上、 电池检测流程图及其下方的所有信息(包括该图)表明、如果 VFB 高于 VRECH、则电池不存在。 但是、在流程图的右上角有一段陈述:"电池检测例程在加电时运行、或者如果 VFB 由于移除电池或对电池放电而降至低于 VRECH、则运行"。 如果 VECH 以下的 VFB 意味着电池存在、那么移除电池为什么会使 VFB 低于 VECH? 我是否遗漏了什么?

谢谢、
日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池被移除并且系统负载仍处于打开状态时、系统负载会将输出电容器放电、这样由充电感测到的电池电压会下降至低于 VRECH。