This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481的 Vcc 电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683755/lm3481-the-vcc-voltage-of-lm3481

器件型号:LM3481

大家好、

我在反激式设计中使用了 LM3481 IC

数据表显示:"LM3481的内部偏置来自方框图中所示的内部偏置电压发生器、或者直接来自 VIN 引脚上的电压。 在输入电压低于6V 时、内部 IC 偏置为输入电压、在高于6V 的电压下、LM3481的内部偏置电压发生器提供偏置。 "

我发现当电源电压高于6V 时、 例如18V、LM3481的 Vcc 为5.3V。 我对 LM3481的内部偏置电压发生器提供偏置的这句话感到困惑。 当电源电压高于6V 时、Vcc 应该是多少正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Vin>=6V 时、内部偏置发生器提供的 VCC 电压将在 VCC 下产生5至6V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否告诉我、如果我们使用 Vcc 为某人的电路提供驱动电源、可以提供该 Vcc 的驱动电流大小?

    另一个原因是 LM3481的电源电压从8V 逐渐降低到6V、我们发现 DR 引脚的驱动信号振幅在大约7V 时更高。 我想问这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在尝试获取有关 VCC 电流限制阈值的信息。 则该阈值应减去 LM3481自身使用电流来获得驱动外部电路的负载能力。 但是、我们通常不建议 VCC 为其他电路供电。

    关于驱动电压、它由 VCC 供电、VCC 通过内部 LDO 从 VIN 获取。 通常、VCC 电压不应高于 VIN。 当输入电压降至6V 时、您能否同时监控 VIN 引脚和 VCC 引脚电压。 开关噪声可能会使 VIN 引脚升高到高于输入线路电压、并产生比实际输入更高的 VCC。 这不应该是一个问题、但它确实显示了输入电源轨上的滤波不足。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 可提供高达30mA 的电流、直到电压降至5V。 进一步的负载电流会将 VCC 电压拉低、并影响 DR 强度。 如果客户确实希望使用 VCC 来提供外部负载、请从30mA 中减去内部电流消耗(5mA 加上 MOSFET 驱动器电流)、并留出一些余量。 驱动器电流可估算为 Qg x Fsw、其中 Fsw 是开关频率、Qg 是总栅极电荷。

    希望这能澄清。