This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:降压转换器的 Rz、CZ 选择

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700149/tps23750-rz-cz-selection-of-buck-convertor

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS54620PMP4679

您好!

我们收到了客户关于 TPS23750的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保如何选择降压转换器的 Rz 和 CZ。 是否有任何公式可以用于此目的?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    应根据转换器所需 的降压转换器带宽来选择补偿网络(在本例中为 II 类补偿)。

    不过、一般而言、

    零点为 fz=1/(2xPIxRzxCz)

    极点为 fp=1/(2xPIxRzxClparallel);典型值 Cparallel 远小于 CZ

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 让我确认一件事。

    我们如何确定 Rz? 我已查看有关电流模式补偿的 TPS54620数据表。 因此、我认为它与 GM 放大器增益和功率级增益有关。 您能否提供这些值? 或者、如果有建议的 Rz 范围、您能否提供此范围?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    是的、Rz 将影响交叉。 它还会影响增益。 我认为最好的方法是设计与我们的 EVM 或 TI 设计类似、这些设计使用常见 PoE 输出电压、并且已知可正常工作的直流/直流设计。

    EVM 可在更改 BOM 时执行5V 或3.3V 操作。
    www.ti.com/.../tps23750evm-107

    而我们的 PMP4679是针对12V 电压而设计的。
    http://www.ti.com/tool/PMP4679
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    您的问题是否已解决? 如果是、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。 谢谢!