This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:Tps23861使用半自动模式、断开 I2C 连接、并且某些 tps23861板可以通电、而某些板无法通电。

Guru**** 2585915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673505/tps23861-tps23861-uses-semi-auto-disconnects-i2c-and-some-tps23861-boards-can-be-supplied-with-power-and-some-cannot

器件型号:TPS23861

您好,,女士

 现在、 ()16端口管理开关的客户使用 TPS23861、但现在客户断开了 I2C 连接(TPS23861和 MCU 没有通信)、有些电路板可以 由电源供电、有些电路板无法由电源供电。 对不起、是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您能否确认、当您说"可以供电"时、这意味着 PSE 可以打开端口并通过以太网电缆为 PD 供电? 假设答案是肯定的、您能否检查不同电路板上 PSE 器件的工作模式? 如果端口配置为自动模式、则只要连接了有效的 PD、端口就会自动开启。 否则、PSE 将等待来自主机的开启命令。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    我想办理入住手续、因为我们一周没有收到您的回复。

    请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

     我很抱歉不回复您、因为我最近出差。

     无法供电是指 PSE 端口无法打开(电缆、PD 侧无电压)、不同的电路板为半自动模式、某些问题电路板(不是电源)、某些电路板工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    如果器件设置为半自动模式、并且与主机失去 I2C 通信、则预计端口不会开启。 由于在半自动模式下、连接有效 PD 后、端口始终等待主机发出开启命令。 有关半自动操作、请查看 TPS23861数据表第7.4.3节。 谢谢。  

    此致、

    一分钱