Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90160A, UCD90240, UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 主题中讨论的其他器件:UCD90120A、 INA196、 UCD90240、 UCD90320
对我的设计而言、对12个以上的电源轨进行排序和监控(混合电流和电压监控)可能是有益的。 UCD90160A 器件似乎是适合该工作的器件、但在其数据表中没有提到电流监控。 相比之下、UCD90120A 具有单独的电流监控部分。
与电流分流监控器(例如196)配合使用时、UCD90160A 器件是否适合进行电流监控?