This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Intel CPU 的 PMIC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51631A, TPS53631, TPS53622, TPS53659, TPS53641, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700961/pmic-for-intel-cpu

主题中讨论的其他器件:TPS51631A、 TPS53631、 TPS53622、 TPS53659、 TPS53641、 TPS53679

我们有关于 Intel CPU PMIC 的问题。

我们的客户尝试使用 Xeon D-1559。

您是否有用于 Intel Xeon D-1559的 PMIC?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    英特尔不支持用于 Broadwell DE 系列的集成多轨 PMIC、仅适用于 Broadwell 移动 SKU。

    从分立式角度来看、有多种选择。 例如、TPS51631A 支持 VR12.5、我认为这是 Broadwell 的 SVID 型号。 英特尔参考设计具有许多 TI 组件、而分立式团队可以为参考设计中使用的任何竞争对手器件确定替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们知道您不能支持用于 Intel CPU 的 PMIC。

    您的答案是、TPS51631A 支持 VR12.5。

    我们正在寻找支持 VR12和 VR12.5的 PMIC。
    是否有支持 TPS51631A 以外的 VR12和 VR12.5的 PMIC?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    我找到了这篇介绍为 Xeon D 供电的文章: e2e.ti.com/.../powering-intel-s-xeon-d-soc-in-servers-storage-and-switches

    如果您有任何疑问、我已将此帖子分配给支持这些器件的团队、并将该帖子移至非隔离式直流/直流论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    对于使用12.5规范的英特尔至强平台、我们建议使用 TPS53622或 TPS53659、具体取决于处理器 SKU 和 TDP。 TPS53631或 TPS53641等较旧器件也会正常工作、但通常建议在这些天使用较新的器件。

    如果您告诉我您的工作功率级别、我可以看到是否有可供共享的参考设计(由于与英特尔相关、因此 NDA 支持)。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    请向我们提供 TPS53622、TPS53659和 TPS53679的完整数据表。
    在 ESP 中、我们找不到完整的数据表。 仅限简化版。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    我无法在 E2E 上共享这些数据表、因为它们包含 TI 无法公开发布的 Intel 专有信息。 但是、如果您通过电子邮件向 vr@list.ti.com 发送数据表、我们可以在确认签订了 NDA 后立即发送数据表。

    谢谢、

    Carmen