This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:当输入电压在短时间内关闭时、输出电流发生变化

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676252/bq24250-outputcurrent-changes-when-inputvoltage-switches-off-for-a-short-time

器件型号:BQ24250

您好!

BQ24250用作电池充电器、并由 USB 充电器电源供电。

启动后、电压设置为.g.1A。

当充电器的连接器断开并在几秒钟后再次连接时、充电器的输出电流较小、例如仅为900mA

造成这种情况的原因是什么?

VDPM 是否在断开时变为低电平,但仍由输入电容缓冲-> 稳压器降低了用于卸载电源的电流,然后重新连接时,它会认为电源电流较低时工作正常并保持电流减小?

如果未发生复位等情况,充电器将保持在降低的电流,或者它将切换回初始设定的输出电流?

 BQ24250的启动时间是多少(从连接电源到充电)?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik、

    数据表图30和31显示了从 V (IN)有效到充电的启动时间(大约25ms)。  IC 不会以数字方式缓冲感测到的电压或电流。  充电电流 VINDPM 和 IINDPM 是动态模拟反馈环路、因此在每次启动后可能不会稳定至完全相同的值。  

    您是独立运行还是具有 I2C 通信?  如果是 I2C 通信、您可以检查充电器的状态寄存器以确定充电器是在 CC、VINDPM 还是 IINDPM 模式下运行。 或者、您可以测量 ISET、VDPM 和 ILIM 引脚上的电压、以查看这些环路中的哪个处于激活状态。

    您的充电电流、VINDPM 和 ILIM 设置是什么?  如果在每次重启之前对 REGN 电容器完全放电、充电电流是否保持不变?