This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 LiSoCl2原电池进行 EDLC 充电

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676240/edlc-charging-from-lisocl2-primary-battery

主题中讨论的其他器件:TPS62740

我正在寻找有关通过 LiSoCl2电池为220mF EDLC 充电的器件调节电流的建议。 电池的电流输出可高达50mA、但理想情况下更低、电池的开路电压为3.6。 我已经看过 《适用于长寿命应用的电能缓冲 》应用手册、该应用手册可能是一种可能的解决方案、但也可能有一些比较简单的解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sigre、

    这是我知道的唯一设计。 您只想获得编写软件的帮助吗? 此参考设计提供了一些示例代码: www.ti.com/.../TIDA-00676
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我只是想确保我不会忽略不需要 MCU 来管理 TPS62740电压输出的另一个设计。 但这仍然是一个好的解决方案。