This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:在 PS/SYNC 为低电平时验证静态电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TMS320C6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673228/tps63031-to-verify-quiescent-current-when-ps-sync-is-low

器件型号:TPS63031
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6742

您好!

我们发现,在下面,当 VIN 电压更高时,直流/直流稳压器的静态电流更高。

例如、VIN = 5V、测得的电流@ VIN = 20mA、当 VIN = 5.5V 时、测得的电流增加至40mA。

有时、稳压器甚至可能获得大于200mA 的更高电流、并且在轻负载下输出为3.3V 正常时变得过热。

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我对原理图有一些疑问:

    - PS/S'YNC 被连接至 VINA、而 VINA 被连接至 Vin。 测量是否在此配置中完成?
    -输入电容 C8放置在 π 型滤波器之前,布局中是否如此? 为了实现可靠运行、将输入电容器尽可能靠近 IC 放置至关重要

    您是否按照应用手册 www.ti.com/.../slyt412.pdf 中的说明测量了静态电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 Sabrina 的答复。 PS/SYNC 引脚如果连接到 VINA、TPS63031将处于固定 PWM 模式。 这会将静态电流驱动到 mA 区域、而不是省电(PS)模式下的 uA。

    PCB 布局在散热方面也起着重要作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina、Phang MOH:

    数据表指出、静态电流约为29uA (典型值)。

    这是在哪种模式下测量的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    顾名思义、这是在省电(PS)模式下、在该模式下、PS/SYNC 引脚被拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon。

    首先、PS/SYNC 需要被拉入、这意味着转换器需要处于 PFM 模式。
    接下来、您应该通过在输出端施加电压并缓慢地将转换器置于非开关状态来使转换器处于非开关状态。
    然后测量输入和输出电流。

    以下是一个应用程序、未提供有关静态电流及其使用方法的更多详细信息: www.ti.com/.../slyt412.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 PH、

    是否可以禁用其功率模式的静态电流?

    我们在输入电压为4V 时测量的静态电流约为6mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、转换器被强制切换为"禁用省电模式"或换句话说、切换为"强制 PWM 模式"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    检查:

    Vout 是否可以设置为3.3V

    VIN = 5V、IQ = 20mA、

    VIN = 5.5V、IQ = 40mA

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我看到您的问题是“TMS320C6742: no source available for "0x713d4e",How do you sally solve the problem, My Email Address: shenzhongbin@yeah.net.thank you very ye.