This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:在升压配置中为 te MC34603选择 Rsense 时出现问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684444/mc34063a-problem-selecting-rsense-for-te-mc34603-in-boost-configuration

部件号:MC34063A

大家好、我正在尝试测试该 IC:

这些是我的价值观:

VIN=24V

Vout=35.5

最大输出电流=3A

IPK=9.15A

RSC=0.033 Ω

嗯、在这种配置下、Vout 上的电压下降到6伏、电流在不充电的情况下增加到5A。

如果我将 Rsense 更改为0.150欧姆、我可以测试 它在30欧姆负载下是否正常工作、则张力会达到35.5v、并且转换结果小于3A。

我在选择 Rsense 时出错了什么?     

我选择了0.3/9.15作为 Rsense、当然我使用的是外部 MOSFET 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在出差、下周将研究这个问题。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以分享您的原理图吗? 您能否在开关期间显示外部 FET 的 VDS 波形?