This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:该器件是否可用于3.3V 输入电压、12V 偏置电压?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704175/lm5050-1-whether-the-device-can-be-used-with-3-3v-input-voltage-12v-as-the-bias

器件型号:LM5050-1

大家好、

我想检查该器件是否可用于3.3V 输入电压和12V 偏置电压。 从数据表来看、这似乎是可以的。

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、LM5050-1可用于 Vs 引脚上具有12V 偏置的3.3V 输入轨。

    此致、
    Kari。