This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:原理图审阅。

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673662/ucc256304-schematic-review

器件型号:UCC256304

你好

我的一个客户端将256304用于此项目。(66W)

即使在当前的小负载下、输出电压也会下降、并且高侧 FET 的栅极不会打开。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

e2e.ti.com/.../66W_5F00_AD_280020C189D529005F00_180320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您关注 UCC256304。 我将查看您的原理图并返回给您。 此外、当转换器上有轻负载时、您能否共享 FB、HS、VCR 和 ISNS 的波形? 无负载时输出电压是否正常?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的快速回复。
    针对请求的波形测量了空载和负载打开(VOUT 下降)时的电压波形。
    CH1:HS、CH2:ISNS、CH3:VCR、CH4:FB

    无负载

    加载 ON_Vout 压降


    请告诉我您需要考虑哪些其他要点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    开关间隔为~1s、这表示发生了故障。 您能看一下 RVCC 吗? 如果没有故障、RVCC 应为稳定的12V 电压。 如果出现故障、您将看到控制器禁用 RVCC 并关闭。

    FB 电压对我来说看起来不规则。 如果转换器上存在恒定负载、我希望光耦合器能够从 FB 引脚获得相当恒定的电流。 您能否添加从 RVCC 连接到 FB 的电阻器和齐纳二极管? 在 EVM 原理图中、这是 R21和 D10:www.ti.com/.../sluubq8b.pdf

    我还建议在 CA9处填充一个小电容。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的快速回复。
    我对你所说的内容进行了所有审查、但我没有发现任何改进。
    是否还有其他需要考虑的方面?
    请再次确认电路图的时间常数。

    e2e.ti.com/.../2620.66W_5F00_AD_280020C189D529005F00_180320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您的更新。 我们需要确定发生了哪个故障。 检查 ISNS 和 BW、确保 OCP1、OCP2、OCP3或 OVP 未跳闸。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    由于此请求现在已转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫