This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808-1:UCC3808适用于全桥

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030, UCC3808-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676230/ucc3808-1-is-ucc3808-suited-for-full-bridge

器件型号:UCC3808-1
主题中讨论的其他器件:LM5030

UCC3808 d/s 指定仅适用于推挽式拓扑。 我想知道它是否也适用于全桥拓扑或半桥拓扑? 如果不是、原因是什么?

在 LM5030 d/s 中、它指定了它可以用于推挽式半桥/全桥。 我 想知道 UCC3808-x 和 LM5030器件之间有何差异?

我的客户希望在全桥上使用 UCC3808的现有解决方案。 有可能吗? 谢谢。

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    UCC3808-1通常用于推挽应用、但也可用于半桥和全桥应用。
    对于后两种拓扑、您需要为高侧开关使用外部驱动器和电平转换器
    此致
    John