This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:TINA-TI LM5116瞬态模型的收敛问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681361/tina-spice-lm5116-convergence-issue-with-tina-ti-lm5116-transient-model

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生/我、

I (Chirayu)正在尝试对 LM5116 TINA-TI 瞬态示例模型(设计用于25至12V、5A)进行仿真、该模型的性能良好。 但是、如果我想通过更改该模型中的所有参数(根据100至50V、10A 设计参数)来执行相同的瞬态模型、则会出现"收敛问题"、甚至无法开始仿真。    

在这里、我还附加了该文件。 请解决我的问题、我是否需要相应地更改更多参数。  

e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_TRANS_5F00_100V48V10A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把这个帖子移至 Webench 论坛
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chirayu、

    您使用的型号不是最新型号。 请参阅以下链接、了解最新型号:链接- www.ti.com/.../snvm051

    此致、
    Ayon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5504.LM5116_5F00_TRANS_5F00_100V48V10A.TSCThanks、Ayon、

    提供最新模型、但问题仍未解决。

    实际上、我们希望使用 LM5116 IC 设计100V 至50V、10A 直流/直流同步转换器、并希望将电流限制为10A

    因为我们已经使用 Excel 工作表计算了在 TINA-TI 软件中运行仿真所需的所有参数。 现在、如果我们将这些参数放在同一个模型中并运行、则发生的错误为"收敛错误"。

    那么、您能不能建议我们、这种情况下的实际问题是什么、如何纠正?

    此外、如果我们想通过改变 Cramp 的值来控制电流、建议我们这样做、那么这是可行的还是不可行的? 因为、如果我们通过保持所有参数相同来改变 cramp 的值、那么结果也没有变化。 但是、数据表(LM5116) 显示 cramp 是限制输出电流的控制参数。

    请查找随附的文件以供参考。(在旧版本中开发)

    等待您的回复。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chirayu、

    我正在研究它、很快就会回来。

    谢谢、
    Ayon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ayon、

    这是为了通知您、我已经在您最新的 LM5116模型中尝试过相同的先前仿真、并且仿真运行良好、没有任何收敛错误

    结果 相当令人满意。 尽管尚未达到所需的输出电压(即50)、仅达到约40V。 但是、已实现输出电流(即10安培)。  

    在这里、我已附上上述仿真文件、请仔细检查并解决为何电压未达到50V 的问题?

    输入电压为:

    100 V   

    所需的输出为:

    50V、10A  

    e2e.ti.com/.../LatesTI-LM5116.tsc

    期待您的回复。

    谢谢、

    此致

    Chirayu

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_updated.TSCHiChirayu、

    我更新了电路中的一些参数并对其进行了仿真。 现在提供的输出符合要求。 我已附加.tsc 文件。

    谢谢、

    Ayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avon、  

    这是为了通知您 、您发送给我的仿真运行良好。 现在、我已经为同一同步降压转换 器尝试了一个硬件、即100至50V、10A 输出、但现在我遇到了一个在无负载条件下获得不正确输出的问题、即4.5V。   

    我使用了相同的参数、其值如下所述:

    MOSFET:CSD1953KCS TI 组件

    输入电容器:Cin = 22uF

    输出电容器:COUT = 210uF

    电感:L= 12.5uH  

    Renable = 1 Mohm

    对于100kHz 开关操作、RTSYNC = 34K Ω

    反馈电阻器:Rfb1 = 1.25k Ω、Rfb2 = 47k Ω  

    UVLO 电阻器:RUv1 = 94k Ω、RUv2 = 2.45k Ω  

    斜坡电容:Cramp = 5.7nF、Rramp = 51.3k Ω

    比较器电路:Rcomp = 17.45k Ω、Ccomp = 8.16nF、CHF = 1nF

    CSS (软启动电容):CSS = 10nF

    分流电阻器:Rsh = 1m Ω

    自举电容器:CHB = 1uF、二极管为 BYV27-200以实现快速开关操作。

    该二极管 用于与 UVLO 电阻器并联的断续电流限制运行模式。 CFT = 1uF

    对于电源电压、即100V:

    自动变压器用于降低交流电源电压、并施加到单相二极管桥式整流器的输入端、其输出最终施加到转换器的输入端以及 LM5116 IC 的输入端(即 Vin 引脚)。   

    对于 Vcc 电源:

    我在这里做了两个配置、以便可以使用内部稳压器、即7.2V 至 Vcc 引脚和源自 V 输出的外部电源。  使用的电阻器值为3.3k Ω、这可以将 Vccx 的电压限制在5V 至15V 之间、也 可以限制 电流。   

    观察结果:

    下面是我在硬件设置中观察到的观察结果:  

    初始时、输出电压将 上升至 35V 至40V、然后随着电源电压从0V 变为100V、下降至4.5V。

    2、开关脉冲是以5%占空比的互补方式产生的、而 不是以50%的占空比产生的、因为从100V 输入到50V 的输出电压是预期的。

    当电源输入电压大于时、使能引脚电压大于3.3V、Vcc 引脚从 LM5116 IC 的内部稳压器获得7.2V 稳压   

       10.6V、输出也被限制 在4.5V   

     

    注意:上述硬件中使用的所有参数均来自您发送给我的仿真模型、用于将100至50V、10A 输出转换为电压。   

    此外、我想问一下 IC 的空载运行情况。 我们是否可以在空载条件下使用 IC、还是需要一些负载才能在输出端获得50V 电压?  

     在为 IC 供电之前、我需要检查哪些先决条件?   

    请向我提供宝贵的指导、以帮助我实现这一目标。

    期待您的回复。

    谢谢你。

    此致

    Chirayu