This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:通过电子保险丝配置实现剧烈波动的电源

Guru**** 2491835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700045/tps25923-heavily-fluctuating-power-through-efuse-configuration

器件型号:TPS25923

大家好、

我在采用简单的无外部 MOSFET 配置的情况下遇到了 TPS25923的主要问题、目的是保护 ADC 电路的电源输入。

我获取5V 电压、并通过电子保险丝将其输出至 TPS6209733 3.3V 电源稳压器、起初完全无法通过保险丝获得电源。 下面是我的原理图。

我发现问题与'R14'有关-我从字面上看也获取了文档、并将电阻器设置为0、这不会向 EN_UVLO 传递电压、因此保险丝永久关断。 在将电阻器替换为430k 后、为了产生大约4.6V 的欠压限制(通过我的计算)、电子保险丝现在正在传递电流、但我的示波器迹线会这样输出(黄色是输入功率、蓝色是输出):

为了节省时间、我需要消除原始设计中的任何静止问题、有人能看到我所犯的任何其他可能导致异常行为的错误吗?

如果不是、这种行为是否可以指示我所包含的原理图中链下游的故障、例如 PCB 的一个组装不良的部分/短路?

对我来说、我的经验不足的印象是、由于电力线信号的行为方式、电子保险丝由于某种原因而反复关断、但这并不是任何可靠的东西所支持的。

提前感谢、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    最大值是多少 3V3上的负载电流?
    看起来器件是快速跳变。 首先尝试在 TPS25923引脚"1"处使用470pF 至1nF 之间的 DV_DT 电容、如果未解决问题、则使用使能引脚上的电阻分压器将 TPS6209733的导通电压设置为4.4V。 将 TPS6209733的导通电压设置为更高的电压有助于避免在启动期间加载电子保险丝。
    此外、确保电子保险丝的输入电源不受电流限制。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已经对引脚1添加470pF 进行了更改、现在电子保险丝根本不会传递电流。

    3V3线路上的最大负载大约为200mA、完全用于某些 IO 的逻辑电平转换。

    根据我的原始帖子、电压阈值实际上设置为高于4.4V 至4.6V。

    您是否需要任何其他信息或原理图?

    非常感谢、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    请给我发送的波形
    上电后立即输入电压、输出电压、输入电流、EN
    在上电后立即输入电压、输出电压、输入电流、BFET
    放大和缩小版本。

    是否已通过禁用 U20检查系统?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了解决这个问题、我将 PCB 设计的尺寸减小了一倍。 然后、我在每次完成后分别重新制造了三个功率级、直到达到5VA 输出、这是一个不相关的问题。 我只能猜测电子保险丝与下游组件故障/短路相互作用、并导致反复欠压。