This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:CSD19532Q5B

Guru**** 2619115 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675482/csd19532q5b-csd19532q5b

器件型号:CSD19532Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B

我将6 个 CSD19532Q5B SMD MOSFET 的电桥用于 FR4 PCB 上的电机控制。 我的额定电流为峰值10Amp rms (14安培)。 当我超越时、MOSFET 温度开始超过65度。

有鉴于此、是否有 TI 指南应用手册介绍了如何从 SMD MOSFET 中吸收热量? 对于10Amp rms 电流、我是否需要具有 AL 基极的特殊 PCB 或类似的 PCB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mika、
    感谢您发帖!

    首先、我会将我的同事 Manu Balakrishnan 撰写的这两个博客作为入门读物:

    e2e.ti.com/.../optimized-thermal-design-for-three-phase-motor-drives-in-power-tools-part-1
    e2e.ti.com/.../optimized-thermal-design-for-three-phase-motor-drives-in-power-tools-part-2

    Manu 的工作非常出色、他解释了如何最大限度地降低 FET 对环境的热阻抗、从而更大限度地提高 FET 可驱动的电流。 此示例中使用的器件 CSD18540Q5B 具有与您选择的100V CSD19532Q5B 非常相似的热特性。

    第二个博客特别为处理 TI 的 SON5x6等 SMT 器件提供了一些出色的建议。 以下是摘录。

    "为了实现印刷电路板(PCB)的良好散热设计、需要考虑以下几点:

    在 PCB 中提供较大的铜平面。 将器件的外露焊盘焊接到铜平面上、并将该平面延伸到 PCB 的边缘、以增加散热面积。 借助四层电路板、您可以在所有层中使用铜平面来散热、与两层电路板相比、这反过来可以使性能提高30%。 PCB 面积越大、对流导致的热耗散就越高。 提供铜平面而不会出现任何断裂、以便有效地散热平面。

    使用多个过孔时具有更低的热阻。 在器件外壳下方提供尽可能多的散热过孔、并将过孔连接到所有层的铜平面。 带有0.5oz 铜侧壁的典型12mil 直径通孔的热阻为261°C/W 用铜完全填充过孔可将热阻降低一半;但是、这种技术可能会使 PCB 的成本增加一倍。 更经济的选择是在标准12mil 通孔上提供1oz 镀层、这只会增加10-20%的额外成本。 这有助于使单个过孔的热阻达到140°C/W

    覆铜厚度:通过增加覆铜平面的覆铜厚度、更多的热量可以横向传输、有助于将热量传播到整个 PCB。 增加覆铜厚度会增加 PCB 成本;但是、2oz 覆铜厚度是 PCB 尺寸受限的电动工具应用的理想选择。 通过将覆铜厚度从1oz 增加到2oz、您可以将热性能提高25%。"

    希望这能解答您的问题、但如果您在阅读这些内容后有进一步的疑问(尤其是第2部分)、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brett、

    现在应该这样做。 如果问题未解决、将再次发布。