This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704173/bq76pl455evm

器件型号:BQ76PL455EVM

我正在使用 BQ76 EVM、该 EVM 具有在 Windows 7笔记本电脑上运行的相关软件、用于测量3 x 16锂电池 LGchem 电池上的电压。 EVM 硬件(电路板地址0)在第一块电池上工作正常。 它还可以识别电池2和3 (地址1和2)上的 BQ 板、但当我尝试从它们访问数据时、我会得到 "无法再找到在地址1 (或2)处通信的板。 检查通信连接(我有)。 重新为所有电路板供电。 关闭并重新启动此工具"。   BQ76. 电池2和3上的电路板也来自 LGchem。  BQ76… 手册似乎意味着您只能在堆栈中使用其他 BQ76.... EVM 板。  LG 电路板似乎已充分唤醒、可由 EVM 识别、但随后将再次休眠、然后才能获取数据。  BQ 数据表指出、如果"高于"基板(地址0)、则必须由1ms x 100kHz 突发唤醒睡眠板。  我在差分通信"菊花链"上的任何时候都看不到这种突发!   有人能不能对这个问题投任何光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    如果我理解正确、您使用一个 EVM 与 LGChem 构建的堆叠器件进行通信?

    您用于菊花链的电缆长度是多少?这是一根高电容电缆吗? 在保持良好通信完整性的同时、Pl455可驱动的电容(~140pF)有限。

    您是否还能够探测/查看用于 LG 充电板菊花链电路的电路? 如果与 EVM 不匹配、则可能会遇到一些问题、即电缆的源端/负载端可能会发生不相同的裁剪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、我在 EVM 和 BQ 板之间使用了一根4线带状电缆。 长度45 cm、导体间距1.3mm。 使用 Fluke ScopeMeter 123、我在相邻导体之间测量大约10pf。 (即、读数从0.01变为0.02 nF)。 电池之间的距离相同、只有12厘米长。 我将检查 LG chem diff 通信电路并返回给您。 感谢您的快速响应。 Nick H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、我使用的是具有16节电池输入的单个 EVM。 它通过菊花链连接到另2节16节电池的堆栈、每个电池都带有 LGchem BQ76PL455板、这些板是多层 SMT 板、带有接地层顶部和底部。 差分通信电路的每条线路上都有2.2nF 耦合电容器、后跟共模扼流圈(无法测量这些电容器)、然后串联10 Ω 电阻器、齐纳二极管在相应的 BQ 芯片通信+/-和 FAULT+/-引脚上接地。 正如数据表中所建议的那样、看起来会是这样的。
    此致、Nick H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现、如果在唤醒后的1秒内没有收到通信、LGchem 板被设置为关断。 因此、当我轮询电池电压时、电路板已关闭。 两个简单的命令克服了这个问题:F1 0C 20 55 2B 复位、然后立即执行 F1 28 00 4F F3以禁用通信中断关闭。 现在能够读取上部 BQ 板。 此致、Nick Hartley