This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:增加负载时输出不稳定

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696941/ucc28180-unstable-output-when-increasing-load

器件型号:UCC28180

我将 UCC28180用于180V 电源。

负载<2A 时、输出非常稳定。 当我将负载增加到大约3A 时、Vout 开始变得不稳定。

我应该检查什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    您应该为此部件使用 Excel 计算器工具、并确保使用正确的组件值。
    请填写此工具的数据、并将其与您的电路中的现有值进行比较
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John
    因为自您上次发布以来已将近3周。
    我将此帖子标记为已关闭。
    如果您需要进一步帮助、请打开新帖子
    此致
    John